This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.3201万:TPS56.3201万最大负载电容

Guru**** 2581425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100633/tps563201-tps563201-maximum-load-capacitance

部件号:TPS56.3201万
主题中讨论的其他部件:TPS56.3202万

 我的目标是使用TPS56.3201万DDCR,但我注意到,对于紧密耦合电容(LC滤波器),稳定性的最大负载电容仅为68UF。 我担心的是,我的主板的其他部件会增加超过68uF限制的电容。

我计划在距离LC部分稍远的目标5V轨上增加电容。 我的理解是,其他电容不一定会被计入LC稳定性限制。 但是,我不理解的是如何定义其他电容需要多远才能不影响稳定性。

此外,零件还会稳定到新的最大电容。 例如,导轨上的电容总量可以达到150uF。

 

TPS56.3202万的电容似乎是该电容的两倍,但我很难告诉他们这些部件之间的差异,或者对于输入电压高达14V的5V 3A电源,是否有更好的部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您的主板的其它部件会增加的电容值如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可能会添加几 个(6-8) 10uF陶瓷X7R电容器和几个0.1uF X7R。 我可以只添加3-4个10Uf电容器和0.1uF电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    针对您的情况,建议使用CFF来提高相位余量。 可接受添加其他原稿?

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,请参考数据表中关于“CFF”的内容(我不知道它在哪里,以及定义选择的公式)。 我也不确定您所说的"可以接受添加其他原件吗?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以参考此应用手册 。www.ti.com/.../slvaf45.pdf

    CFF是与分压器上行电阻平行的电容器。

    正如您所提到的,您需要一个输出电容器,其值高达数百UF。 这会造成稳定性问题,因为双极处于低频范围。

    Shuai