This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:使用COMP作为保护

Guru**** 2556500 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100983/uc2844-use-comp-as-protect

部件号:UC2844

您好,专家,

我的客户想要添加 保护电路来保护UC2844。

它用于检测电压器针脚的电压。 在正常负载条件下,电压应介于0-4.5V之间。 如果辅助电源输出短路,补偿针脚将上升至5伏以上。

此时,保护电路将把补偿器拉至0,这样2844将不会被驱动,从而保护电路。

使用5V作为短路检测阈值很容易误判。 我们要将阈值设置在5.5 -6.2V之间。 检查规格中的规格。 当COMP输出高电平时,最小值为5V,典型值为6V。


问题:当短路检测阈值设置为5.5V时,例如,在某些工作条件下,COMP输出的高电平仅为5V,这将导致检测电路无法检测到短路。

有没有办法使用5.5V电压,但不会漏掉短路情况?

巴西

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma,您好!

    您的意思是辅助源输出短路?  保护电路在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2844 -protote/4079184#4079184"]辅助407.9184万辅助源407.9184万源输出

    是UC2844获得的辅助电源

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Emma。

    Comp是回路补偿输出,如果峰值电流限制在安全水平,可以使用这种方式。 通常,COMP达到5.5V需要一段时间。 您需要查看它需要多长时间。