This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3756万:TPS2.3756万:要求进行第二个源稳压器规格审查

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100804/tps23756-tps23756-asking-for-the-2nd-source-regulator-spec-review

部件号:TPS2.3756万
主题中讨论的其他部件:TLV431,TL431

大家好,

客户设计 用于 54V至12V应用的TPS2.3756万PWPR。

客户要评估第2个调节器电源。

TLV431更改为ULVH431

这里是TLV431和ULVH431规格

请您审核并提供意见吗?

密码:"TI"

e2e.ti.com/.../tps2.3756万.zip

巴西,

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH您好,  

    对于12V应用,我们建议使用TL431或ULH431。 用于2.49V参考电压。  

    如果您想查看原理图,请使用PoE原理图回顾指南。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    感谢您的反馈。

    我能知道TLV431不支持的参数是什么吗?

    TLV431:输出电压可设置为VREF (1.24 V)和6V之间的任意值

    TL431: 输出电压可设置为Vref (约2.5 V)和36V之间的任意值

    巴西,

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    它是参考电压差,这是我们决策的指导。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)