This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1259万:规格检查

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101157/tps61259-spec-check

部件号:TPS6.1259万

你(们)好  

客户遇到问题,当VIN电压低于3.4伏(如果约为3.1伏~3.3伏)时,是否会有输出电压? ,Iout的电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gareth,

    当输入电压小于3.4V时,输出仍被调节为5.1V。 图表表示在特定输入电压范围内,最大输出电流应小于1500mA。 Iout值由您的负载决定。

    此致,

    布莱斯