This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.895万:UCC2.895万使用光耦合器隔离

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094249/ucc28950-ucc28950-uses-optocouplers-isolation

部件号:UCC2.895万
主题中讨论的其他部件:UCC3895,UCC3.9002万

您好,先生

因为客户要求我们的高功率产品必须添加到隔离方案中

UCC2.895万的反馈电路(设计3引脚的EA+,EA-和COMP)是否可以采用光耦合器隔离的形式设计? 类似于UCC3895 (EPA,EPN,EAOUT的3引脚设计),或者是否需要修改电路? 改进它?

Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们 的PMP8086 参考设计展示了如何使用光耦合器提供隔离反馈的示例。  

    我希望这有助于回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生  

    我可以问你另一个问题吗?

    PMP8086等设计使用光耦合器提供隔离反馈,我们希望添加UCC3.9002万以共享电流

    您是否有参考示例电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,对不起,我错过了这一条。您能否分享一个显示您正在尝试做什么的结构图? 我们还有 PMP8906 ,这是如何使用UCC3.9002万的另一个示例。  

    这是否更接近您的期望?