This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.153万EVM-286:UCC2.153万-Q1的评估板是否已安装UCC2.153万-Q1? 或者我们必须单独购买这些产品吗?

Guru**** 2771145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101173/ucc21530evm-286-is-evaluation-board-for-ucc21530-q1-sold-with-ucc21530-q1-mounted-or-do-we-have-to-buy-these-separately

部件号:UCC2.153万EVM-286
主题中讨论的其他部件:UCC2.153万-Q1

我想评估UCC2.153万-Q1 (用于SiC MOSFET的半桥栅极驱动器IC)。

因此,我要购买评估板(UCC2.153万EVM-286),我想知道EVM本身是否包含驱动程序IC,或者我是否应该单独购买驱动程序IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YoonJin,

    感谢您联系E2E!

    IC将填充在EVM上。 您不需要单独购买。

    EVM用户指南中的表10-1 显示了未填充的组件,供您参考。  

    最佳,

    Olivia Brandel