This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.807万:UCC2.807万输入谐波超出标准

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099388/ucc28070-ucc28070-input-harmonic-exceeds-the-standard

部件号:UCC2.807万

尊敬的专家

我们使用UCC2.807万进行交错PFC,但输入电流波形的正度不好。 在零点附件中有一个平台,可导致ITHD超过标准。 UCC2.807万外围组件的测量电流波形和参数如下,请检查!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gabriel:

    请提供 此设计的峰值功率级别。

    您提供的示意图中缺少一些信息。  请分享输入 阶段以及与控制器相关的其余示意图。

    R151的价值是多少?  VINAC电阻分压器应与VSENSE分压器相同。  如果不是,则这样做将改善失真。

    C92位于何处?  它应位于VINAC针脚处。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Ray

    我们的充电器为6kW,由于某些原因,PFC电压增加到630V直流。

    R151的值为19K1,下图显示了C92的位置,该位置接近VINAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gabriel:

    请分享输入阶段示意图。 交叉变形可能是由于Vin电容器(电容器在桥接后)过大。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ray

    如下所示,桥桩后面有一个0.47uF的CBB电容器和6个820uF的电解电容器,请检查!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gabriel:

    Cvin = 0.47uF大约适合 6kW设计。

    但是,对于输出电容,我们通常建议使用1-2uF/W 此设计只有 3 x 410uF = 1230uF/6000W =6000 = 0.205uF/W;这太低,因此输出波纹可能非常高。  我的建议是将 Cout增加到接近6000uF的位置,看看iTHD是否下降。  假设这提高了iTHD, 他们可以将Cout调整为最佳值。

    此致,

    射线