This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可调电流源0-2A

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099669/adjustable-current-source-0-2a

在“线程:LM317”中讨论的其它部件

大家好,

1.我需要一个0 - 2 A的可调电流源设计,电压为5V。

2.我需要通过MCU的DAC或类似的控制电流选择。

请建议我采用一种设计方法来实现这一目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据您的描述,任何额定电压为2A的降压转换器都可以执行此工作。 但是,对于推荐正确的设备,我想知道应用或终端设备。  

    如果您有块级设计,请与我们分享。

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的建议,

    如何限制电流/改变电流?

    目前我没有任何可以在此处共享的方框图。  

    我将使用此可调节电流源模拟电阻器和电感器(终端设备)的负载电压降,MCU ADC将对其进行监控,以查看负载中的电压降。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果我理解正确,您希望使用降压转换器作为可变电流源。 是这样吗?

    我仍然不确定你想要实现什么。 您能否分享设计的大致草图?

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    是的,我想使用降压转换器作为可变电流源。

    有关application.e2e.ti.com/.../DDV_5F00_CURRENT_5F00_MONITOR_5F00_BLOCK_5F00_DIAGRAM.pdf,请参阅随附的结构图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    看起来您需要一个可控制的电流源。 使用降压转换器,您只能调节电压。 转换器无法控制从其吸入的电流。 据我所知,您无法使用降压转换器获得受控电流源。  

    让我分享一个包含类似概念的应用手册。 希望在设计阶段对您有用。

    https://www.ti.com/lit/an/snoaa46/snoaa46.pdf?

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.如何使用线性稳压器,它应该控制电流调节和限值,这可以是并联或基于串行的线性稳压器。 例如LM317。 那么,是否有一个器件能够提供0-2A控制以及28V至5V 线性调节?

    2.我的理解是: 如果 我使用降压转换器,我必须在输出端添加附加电路,如您提供的参考注释,以控制负载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1. LDO来自不同的产品线。 请打开包含设备名称的新线程吗?

    2.是的。 当您使用降压时,您可能需要使用附加电路来控制负载。  

    此致,

    费宾