This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:电涌改进电路

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100698/lm5069-circuit-for-surge-improvement

部件号:LM5069
主题: TPS2663中讨论的其他部件

客户想询问LM5069的OUT引脚是否连接到VOUT导轨? 这有什么副作用吗? 或者,您建议对该配置执行哪些其他测试? 详情请参阅下面的图表。  

由于如果客户遵循SNVA683应用报告上的拓扑,则恢复时间(OV保护期间Q1和Q2关闭)更长,持续数百毫秒,并在浪涌事件中导致系统电源/回扫重置。 伺服驱动器应用程序中不允许电源复位。  

更改与VOUT的连接后,恢复时间将缩短约 10 MS,因此系统/回扫无法使用此配置进入关闭状态。   

浪涌:8/20US,24Vin导轨上为500V。

VIN:24V

应用:建模机器中的伺服驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    如果您在功率限制模式下使用设备,则需要将引脚连接到公共源点,否则会影响VDS测量。

    如果使用DVDT启动方法,您可以将引脚连接至Vout。 但是,我认为它不会改善OVP恢复。 您能否共享测试波形门,输出电压,计时器和输入电流以了解  

    此致  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见波形。

    左侧图解:在没有浪涌测试且正常通电的情况下,门驱动器在计时器针脚充电至4V后开始工作。   

    右侧图解:当浪涌测试时,门驱动器在计时器针脚更改40mS后才开始工作。 发生什么事了?

    BTW,在浪涌测试期间不允许将PG信号降低至0V。 如果PG信号被拉下,系统电源将被重置。 请检查如何改进。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    在喘振事件期间,输入将向负值摆动并重置LM5069。 同时,D2和R11提供了释放闸极销上残余电荷的路径。 从您的波形来看,这些组件似乎固定了闸门。

    您的示意图中DD101,DR102的零件号是多少? 输入端是否有双向TVS二极管?

    是否可以删除 DD101,DR102并进行一次测试?

    另外,请注意LM5069不提供A类浪涌性能。 在电涌事件期间,设备会重置,PG会变低,因此您需要使用大型保持电容器来支持负载。 TPS2663提供A类性能

    此致  

    Rakesh