This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2826万:如何了解SWR的MPN标签?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095788/tps62826-how-to-understand-swr-on-mpn-label

部件号:TPS6.2826万

您好,技术支持,

我从mouser购买了设备

但是,(4W)和标签上的商品与我们之前购买的不同。

我们想知道此零件是否为工程样品?

如何了解TKY和SWR之间的区别?

我可以使用一个来替换另一个吗?

有关此案例的图片将显示在下面的中。

谢谢,期待您的回复。

B.R.

彼得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    对于延迟回复,我们深表歉意。

    您拥有的示例是 基于主体标记的TPS6.2826万ADMQR (请参阅下面的详细信息)。  TPS6.2826万A是TPS6.2826万 (自动模式)的FPWM版本。

    如果您需要 TPS6.2826万 (非A版本),它应该具有“CL”主体代码。

    TPS6.2826万ADMQR主体标记:

    我希望我能回答您的问题。

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Excel:

    抱歉,我的问题是关于SWR。

    我读过e2e中的一篇文章,说这些设备具有SWR标签,因为它们是设备包装更改后的第一批生产中的一部分。功能或设备行为/可靠性不应发生变化。

    这是否意味着具有SWR标签的设备与工程样品不同?因为工程样品需要进一步测试,以确定设备的功能,适用性,形状和可靠性。具有SWR标签的设备似乎已通过这些测试。

    如果正确,请告知。

    谢谢你。

    B.R.

    彼得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    感谢您的澄清。

    明天我将在内部澄清此主题时再与您讨论。

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    对于这种特殊情况,TPS6.2826万A是生产材料(RTM版本),尽管它是根据SWR构建的。 它符合所有数据表规格。 无论如何,SWR标签不应放在包装中。  

    我希望我能够回答您的问题。

    此致,

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,  

    只是一个软提示。

    您还有其他问题吗?

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    如果您没有其他疑问,我将关闭此线程。

    谢谢你。

    此致,

    Excel