This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ1.0501万:金属外壳的设计间距?

Guru**** 2502415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095946/lmz10501-design-spacing-to-metallic-housing

部件号:LMZ1.0501万

在我之前的一些设计中,使用了外部电感器,我们发现了与电感器非常接近的金属接地外壳的问题。  

金属外壳0.1 mm (从顶部表面开始)是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Errol,

    感谢您向我们咨询。

    电感器和金属外壳之间的间隙0.1 mm 可能不足以确保它们在轻微机械振动或金属外壳公差变化时不会相互接触。

    如何在金属外壳上贴上Kapton胶带? 其最大厚度仅为0.1 mm。

     此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Errol,

    只是一个软提示。

    您还有其他问题吗?

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Erol,

    如果您没有其他问题,我将关闭此线程。

    谢谢你。

    此致,

    Excel