This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1094万:如果输入电压小于输出电压,SUP引脚上的自动充电功能是否不工作?

Guru**** 2528720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100509/tps61094-is-the-automatic-charge-function-on-the-sup-pin-not-working-if-vin-is-smaller-than-vout

部件号:TPS6.1094万

我之所以这样问,是因为我在TPS6.1094万EVM-066评估板上的TPS6.1094万实验表明了这一点。 该板配置为自动降压或升压。 SUP上有Super CAP,流入Vin的电流受电阻器限制。

只要在负载电流较低时输出电压保持在Vin或以下,我就可以观察到,当负载电流变高时,设备会释放Super CAP,当负载电流恢复到低时,设备会对其进行充电。

但是,如果目标输出电压Vout高于Vin,则会发生奇怪的情况。 有时不使用SUP引脚,即,输出电压仅与电阻器的限制电流允许的电流一样高,并且Super CAP不会放电。 其他时候,Vout确实比Vin高,Super CAP被放电,但当负载电流返回到低电流时,Super CAP不会再充电。 在这种情况下,如果Vin增加到高于Vout的水平,则会开始充电。 因此,在我看来,当Vout设置为高于Vin时,Vin和SUP之间的自动切换不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Madsen,

    当旁路开关打开且TPS6.1094万在降压模式下工作时,会出现BUCH_ON状态,为SUP引脚充电。 当Vout高于Vin时,Vin似乎无法提供输出,因此设备将在BOOD_ON或 Supplement模式下工作。 详细信息可在 数据表的7.4 .5.1 中找到。 希望它能解决您的困惑。

    此致,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric

    感谢您的回复

    因此,脱离BOUST_ON模式的唯一方法是如果Vin > Vout + 100 mV,那么如果我们将电压升至高于Vin的目标电压,这种情况将不会发生?! 这是否意味着,如果我们在自动模式下将输出目标电压设置为高于Vin,我们必须手动切换"mode"(模式)针脚才能为Super Cap充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Madsen,

    我担心无论在哪种模式下,Vout都无法从Vin中获得升压。 正如您在TPS6.1094万方框图中看到的那样,输入电压和输出电压之间只有一个通过FET的通道,这意味着从输入电压到输出电压之间没有升压功能。 我们只能将支持电压提高到输出电压。 对于您的应用,建议在输入电压之前使用另一个升压转换器,并将其升至接近输出电压的位置,然后连接至TPS6.1094万。

    此致,

    Eric Yue