This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4075万T:BQ2.4075万T与BQ2.4074万

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099661/bq24075t-bq24075t-vs-bq24074

部件号:BQ2.4075万T
主题中讨论的其他部件: BQ2.4074万

您好,

看一下数据表,为了在 BQ2.4074万的现有设计上使用BQ2.4075万T,我需要:

  1. 用零欧姆电阻器更换ITERM电阻器,以将SYSOFF连接至GND以启用它。
  2. 将输入电压降至最大6V。

我想这就是让它发挥作用的全部。

由于BQ2.4074万短缺,我认为这是唯一的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lim:

    是的,需要作出这两项改动。 另一个变化是,您需要在TS引脚上引入电阻分压器网络。 您可以在  BQ2.4075万T数据表的电池组温度监控部分找到此信息。

    您需要按如下所示进行配置:

    您也可以随附新原理图的一段内容,其中包含一些更改,我可以查看一下以确保功能正常,但这些应该是唯一的更改。

    此致,

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    因此,如果我当前有一个10K电阻器被拉至GND以禁用BQ2.4074万上的TS功能,我需要在VIN上添加一个200K电阻器的上拉,并在BQ2.4075万T上用49.9K电阻器替换10K电阻器,对吗?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里附上了示意图。 我正在设置一个选项,以便可以使用BQ2.4074万或BQ2.4075万T。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lim:

    是的,这是正确的!

    此致,

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lim:

    如果您拥有它,以便使用BQ2.4074万或BQ2.4075万T,您是否会有不同的电压进入?  

    我看到您提到了两个设备的输入电压差异。 我担心TS网络,如果您不决定在10k电阻器和分压器网络之间切换,BQ2.4074万的TS针脚处的电压可能会超出有效的充电范围。  

    对于BQ2.4074万,离开分压器是可以的,但您将有一些电流从 外部流至TS。  

    作为参考,TS针脚处的电压需要介于300 mV和2100 mV之间,以便设备为BQ2.4074万的电池充电,而BQ2.4075万T范围需要介于12.5 %和VEXT电压的25%之间  

    此致,

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    根据安装的IC,将相应地安装电阻器网络。 如果使用BQ2.4074万,则仅安装10K。 如果使用BQ2.4075万T,则将安装49.9K和200K。 这两种情况下的输入电压将相似4.5 -6 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lim:

    在这种情况下,一切 都应该很好!

    此致,

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    非常感谢。

    现在订购IC,因为它们有库存。