This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2082万:在100 % 占空比下为3.3V输出

Guru**** 2503655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100958/tps62082-3-3v-output-at-100-duty-cycle

部件号:TPS6.2082万

嘿,

我正在设计一种电源管理解决方案,以产生最大输出电压为3.3V的输出 1a. 输入来自USB插头(5V,高达2 A)或LiPO,范围为3V至4.2V。

TPS6.2082万是否可以从输入3.3V-5V生成3.3V 1A? 我知道在这种情况下,LPO并未放至3.0 V,但这对我来说是没问题的。

根据 D/S 部分的8.3 2 公式(1) I计算,我只能根据我需要的电流和我拥有的电阻,向下转到3.4 到3.5 V输入。

所以不可能有3.3V输入和3.3V输出,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:

    是的,您的分析是正确的。 在100 % 模式下工作(高侧FET始终打开)时, 此 FET的RDS(on)和电感器的DCR之间将出现电压降。  因此 ,您的输出将始终比您的输入低 一个数量,具体数量取决于负载电流。  数据表的8.3 第2节中的方程式1是此处使用的正确方程式。

    此致,

    瓦伦