在“线程:LM5143”中讨论的其它部件
您好,
您能否告知EN1/2为何仅为1.2V,即使在LM5143EVM中将VIN应用于12V?
我测量VIN和PGND,然后查看12伏。 我测量EN1和PGND,然后参见1.2V。 EVM以前工作正常,但启动过程中,它的输出在多次脉冲后不会输出,我注意到EN引脚电压。EN引脚上只有100kohm上拉电阻,我在内部方框图中看不到任何附加电路。 VCC和VDDA仅为~0.8V。 您能提供建议吗?
<LM5143数据表中的内部结构图>
<LM5143EVM示意图>