This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1EVM-2100:2100:EN电压异常

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099751/lm5143-q1evm-2100-abnormal-en-voltage

部件号:LM5143-Q1EVM-2100</s>2100
在“线程:LM5143”中讨论的其它部件

您好,

您能否告知EN1/2为何仅为1.2V,即使在LM5143EVM中将VIN应用于12V?

我测量VIN和PGND,然后查看12伏。 我测量EN1和PGND,然后参见1.2V。 EVM以前工作正常,但启动过程中,它的输出在多次脉冲后不会输出,我注意到EN引脚电压。EN引脚上只有100kohm上拉电阻,我在内部方框图中看不到任何附加电路。 VCC和VDDA仅为~0.8V。 您能提供建议吗?

<LM5143数据表中的内部结构图>

<LM5143EVM示意图>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ella,

    如果EN1电压仅为1.2V,则100k上拉电阻器中存在泄漏电流。 100k实际上应足以将EN1 (和EN2)拉至VIN,是否有任何外部连接可能导致此下拉? 在内部,它仅是具有以下阈值的比较器:

    EN上升阈值为1.45V最小值,1.61V最大值(平均1.53V),而不是2V最大值

    EN下降阈值为最小1.04V,最大1.2V (平均1.12V),而不是最小0.8V

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    我真的不知道到底发生了什么.. 如果您有任何想法,请帮助我。 非常感谢!

    -我再次进行健全性检查并确认没有外部连接到EN引脚。

    -我断开100k电阻器并检查它是否确实为100k电阻。 但自从我重新连接后,EN电压变为2.2V (以前为1.2V)。 即使EN电压超过上升阈值,也不会产生输出电压。

    -我测量EN引脚阻抗时断开100kohm上拉电阻,它几乎是无限的,我相信这是正常的。

    -芯片可能已损坏? 是否有任何方法可以检查芯片是否损坏?

    有关EVM条件,请查看下面的图片。 我使用两个EVM配置4 pH降压。 M (主)的en电压正常,但S (从属)的电压现在为2.2V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,IC可能已损坏。

    注意VCCX不能超过5.5V。 它连接到EVM上的VOUT,因此如果您将VOUT调整到高于5.5V,则需要卸下将VOUT连接到VCCX的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您想在这里实现什么设置? 这是四相设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意VCCX5143VCCX不2100不能407.6338万能超过407.6338万超过5.5V。 [/引述]

    谢谢,由于VCCX连接到VOUT (9.5V),设备似乎已损坏。

    您5143您要2100要在407.6339万在此处407.6339万此处尝试实现什么设置? 这是四阶段设计吗?[/QUOT]

    是的,四相设计。 关于 SLAAE22,我尝试通过改变FB电压来改变它的输出电压。 我检查了2相操作,现在尝试检查4 pH操作,看看反应如何变得更快。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,您需要根据数据表中的示意图对其进行配置。 第一个EVM的SyncOut应转至第二个EVM的SYNCIN。 还可根据需要连接模式,COMP1/2,FB1/2,SS/12。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你帮我找到了问题:)  

    我可以提出一个简短的问题吗? 我从快速启动中获得的切断频率和循环BW对于2-pH设计或4-pH设计是相同的,即循环响应 仅取决于主相第1相的补偿,不受相位数的影响。 如果有任何误解,请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在快速启动计算器顶部的下拉菜单中调整相位数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我调整下拉菜单并检查波德更改。 感谢您指出这一点。

    我用新的EVM替换了从属设备,但遇到了获取正确输出的问题,即使在每次快速启动时环路保持稳定。 请检查快速启动和症状吗?

    e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_-revB1_5F00_SSNWEVM.xlsm</s>2900 5143

    1.设置: VIN 12V,VOUT 9.4V  

    当输入电源打开时,VIN降至9.5V,输出电压为8.9V。 您能否告知VIN下降的原因? 输出电压波形如下所示,它会产生来自板(可能来自MLCC)的大量噪音。

    黄色:VOUT (主)

    蓝色:VOUT (从属)

    SW波形如下所示。

    黄色:主中继器第1阶段的SW

    2.设置: VIN 12V,VOUT 6.75VOUT

     VIN为12伏,但VOUT在 3~9伏之间波动很大,最终关闭-切换中断,无输出电压。 输出电压波形如下所示。  

    蓝色:VOUT (主)

    SW节点波形如下所示。 它重复 停止切换,如下所示。

    黄色:主中继器第1阶段的SW

    蓝色:忽略

    如果您对错误有任何想法,请帮助提供建议。

    +我注意到图片的分辨率不清楚。 如果您希望我通过离线发送高分辨率图片,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ella,  

    如果VCCX有过电压,我建议更换两个IC。

    请注意,在快速启动中,0.68uH过低,因为波纹电流为363 % (40 % 正常)。 选择150 % 的电流限制为Iout-max,并相应地选择感应电阻和电感。 20 mΩ 和3.3uH更适合。

    1.5A的四个相位似乎过大...效率会很低,尤其是在2.2MHz时。 瞬态响应由回路控制,而不是实际的相位数。

    此致,

    蒂姆