This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:LDO查询

Guru**** 2814765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001, TL783, TPS7A43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100832/tps7a4001-ldo-inquiry

部件号:TPS7A4001
主题中讨论的其他部件: TL783TPS7A43

你(们)好  

通过查看TPS7A4001的规格,此LDO只能支持高达50mA的输出电流。 但是,应用程序将需要15V/60mA输出。  

不确定TPS7A4001是否符合规范。 如果没有,请您支持我提供建议吗?  

以下是规格。

  • 最大VIN:80V
  • 输出电压:15V
  • 输出最大值:60mA~100mA
  • 热关机
  • 电流关闭

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         TL783是我们能够提供的唯一支持VIN = 80V,IOUT≥50mA,VOUT = 15V且具有热和电流关闭功能的设备。 TPS7A40和TPS7A43是其他选件,但最多只能支持50mA的IOUT。 谢谢!

    此致,

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srikanth,  

    感谢您的建议。 TL783的封装对于设计来说太大了。

    我们将检查TPS7A40/43器件。  

    谢谢。  

    千斤顶