This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:肖特基二极管功能

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100139/lm5143-q1-schottky-diode-function

部件号:LM5143-Q1
在“线程:LM5143”中讨论的其它部件

尊敬的团队:

我的客户正在使用LM5143。 请问在这种参考设计中使用肖特基二极管有什么作用? 这张图片来自纳维达的参考设计。

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    这是一种在死时导电的反并行二极管。 LM5143确实不需要它,因为死锁时间太短。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    非常感谢您的回复! 如果死时间足够长,那么这个反并行二极管就会有用,对吗? 在我看来,这种二极管可以减少MOSFET的开关损耗,对吗?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    我怀疑二极管在死机时间内会导电很多,因为电流需要时间从FET的主体二极管换向肖特基(受寄生电感和两个二极管压降之间电压的小差限制)。 此外,它还会在热时增加电容和泄漏电流,这两种情况都会降低轻负载效率。 我们没有将其包含在EVM中,但您可以在设计中随意试用,看看它是否会有所不同。

    此致,

    蒂姆