This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5132万:输入电压:3V ~ 5V输入+/-15V ~ 40V输出

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100796/tps65132-vin-3v-5v-input---15v-40v-output

部件号:TPS6.5132万

您好,

TI是否有解决方案可以支持VIN:3~5V,2CH,

1.+15~40V/400mA

2.-15~40V/400mA

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    我们的产品组合中没有适合高电压分离输出(+/-15V - 40V)的解决方案。

    此致,

    辽卡