This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2698:SHDN引脚

Guru**** 2529350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100769/lm2698-shdn-pin

部件号:LM2698

团队成员,您好!

如果我们不使用SHDN,SHDN引脚是否打开?

此致,

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shotaro:

    如果未使用关闭功能,建议将此SHDN针脚连接到VIN。

    请确保SHDN ABS电压为7V。 因此,在Vin >7V的应用中,建议使用VIN的电阻分压器。