This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:VIN1与VIN2电压优先模式

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101088/tps2116-vin1-vs-vin2-voltage-priority-mode

部件号:TPS2116

我希望了解TPS2116数据表

在我的设计中,假设VIN1是3.6V直流电源,VIN2是3.65V电池。

我希望使用优先模式,将模式绑定为高,并将PR1绑定到VIN1到PR1的电阻分压器。  

因此,我想将3.6V直流电源用作主电源,除非它关闭,然后切换到3.65V电池。

当VIN1 = 3.6V且VIN2 = 3.65V时,  输出电压是否= 3.6V,或者更高电压的蓄电池是否为输出电压3.65V?

我的困惑如下:

在第11页上,它显示“TPS2116使用最高电压电源为器件供电。 当一个耗材低于另一个耗材时,

设备更改用于为设备供电的电源。"  

但第12页说  

当模式连接为高时,PR1确定所选通道。 要将VIN1配置为优先电源,请将模式连接到VIN1,并通过电阻分压器设置正确的阈值,从VIN1到PR1。 要配置手动选择,请将模式下拉至外部电源并遵循真值表。 当PR1被拉至VREF以上时,VIN1上的电压用于为输出供电,当其拉至VREF以下时,VIN2被用于为输出供电。 设备的预期行为如以下波形所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    下表说明了设备的操作方式:

    当PR1引脚与电阻分压器配合使用时,您可以控制选择的输出。 您在第11页上提到的第一句话是关于最高电压优先级模式,即当PR1引脚接地时,这意味着它将选择最高电压输入以传递到输出。

    如果通过电阻分配器使用PR1,则当VPR1 <参考电压时,它将选择第二个输入。  

    此致,

    Kalin Burnside