This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:EVM中的施密特触发器和传播延迟

Guru**** 2516100 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100592/lmg1210-schmitt-trigger-in-evm-and-propagation-delay

部件号:LMG1210

您好,  

我正在使用LMG1210进行封套跟踪应用,拓扑是25MHz的4相同步降压。 我有 几个问题:

1.在EVM中,输入中有两个施密特触发器,其目的是'测量精密信号',您能否解释更多有关没有缓冲器它为何不精确的信息? 是什么原因?

2.我有max9111 LVDS接口设备将差分PWM转换为单端PWM,它是否还能发挥施密特缓冲器的功能?

3.电路中有4个相位交错,相位差为10ns,因为切换频率为25MHz。  LGM1210的传播为10ns到18ns,此变化是否会增加我们的相位延迟错误?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1. 缓冲器的用途是 确保清洁,快速的切换输入,以便在为EVM提供输入的情况下更轻松地进行测量。 为了获得精确的输入,必须具有较短的上升/下降时间的低噪声输入。
    2. 此设备的上升/下降时间很短,因此应该适合此应用
    3. 是的,每台设备中的Prop Delay Difference将增加相位延迟的变化。 但是,每个设备的Prop延迟将保持一致。

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel,

    感谢您的回复。  

    还有一个问题:评估板将此用于示波器连接,它是否会在更高频率下导致信号失真,是否有更好的选择?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    尖端和套管探头最适合低电感。 使探头点尽可能靠近设备将减少板寄生物的变形。

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在低侧测量中,SMA连接器是否优于探头?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shengnan,

    这两种选择都是可行的,因为SMA连接器是常用的高频选项。

    谢谢!

    Daniel W