This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:bq27z561将与具有2.0V至2.8V的单元一起工作

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100975/bq27z561-will-bq27z561-operate-with-a-cell-that-has-2-0v-to-2-8v

部件号:BQ27Z561

我正在为电压范围为1.8V至2.8V的LTO电池寻找BMS和燃油表。  我看到 bq27z561的最低工作电压为2.0V,这可能足够好。    bq27z561在2.0V至2.8V电池电压范围内的BMS功能或燃油测量是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Joe,

    只要切断电压略高于2V,这应该是正常的,否则仪表可能会关闭。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Wyatt。   如果bq27z561关闭,会产生什么影响?  燃油表是否必须重新编程,或者是否丢失任何记忆的参数?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Joe,

    否,这是一个基于闪存的仪表,因此将保存所有记忆的信息和配置信息。 丢失的数据将是RAM,如SOC (RemCap和FCC)和状态信息(状态时间等)。

    当仪表从停机状态唤醒时,将需要OCV再次计算测量值。

    此致,

    Wyatt Keller