This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844A:软启动

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100835/uc2844a-soft-start

部件号:UC2844A

以下是软启动DR425:33K和DC422:10uF的现有配置

在D/s中,它显示RSS和CSS。是否有应用程序说明如何计算它?

由于VDS峰值电压在启动期间过高,我们想设计适当的软启动,如有可能,请分享。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由RSS和CSS形成的时间常数是1/RSS*CSS。 晶体管将放大CSS的电压,不同的增益也会影响COMP的电压。  它们都影响软启动时间。 可以轻松测量实时,