This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100742/tps2121-tps2121

部件号:TPS2121

我有一个5V输入和一个3.7 -4.2V输入

使用 最高电压操作模式时,启动不一致。

对于IN1上的5V,使用23.7K和5K,对于IN2上的3.7 4.2V,建议的电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koos:

    如果您使用的是最高电压操作,则不需要设置电阻分频器。   

    通常,增加输入/输出电容有助于从一个输入转换到另一个输入,但这是一种平衡操作。

    如果您现在尝试使用FSW的优先模式-我们没有针对每个输入电平的电阻分频器的任何具体建议;但是,我建议查看下面发布的E2E常见问题,以帮助实现无缝切换。 当您想要in2接管时,只需确保PR1 < 1.06V。

    如果您注意到电源摆动(从一个输入到另一个输入的连续切换),则添加输入/输出电容也会有所帮助,但如下面链接的常见问题中所述,添加滞后也会有很大帮助。

    [FAQ] TPS2121:如何使用TI的Power Mux器件实现无缝电源切换

    此致,

    Kalin Burnisde