This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.722万:与外部充电器的接口

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100751/bq27220-interface-with-external-charger

部件号:BQ2.722万

大家好,

我们计划在设计中使用BQ2.722万来估计击球率。 我们正在使用外部充电器(非TI部件TP4054)。 充电器可以采用恒定电压或恒流模式。 我们的问题是,如果充电器处于恒定电压模式,那么即使蓄电池电量在此时很低,蓄电池+端子也将处于4.2V, BQ2.722万能否 准确估计蓄电池的充电状态/百分比/电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Revanth:

    我建议查看我们提供的一些不同算法的文档,此仪表使用CEDV算法,该算法非常依赖库仑计数,在电池电压膝部的EDV附近进行基于电压的校正。

    这里有一个关于不同测量方法的很好的概述: https://www.youtube.com/watch?v=A6oeL2ltKL0

    此致,

    Wyatt Keller