This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4824万:部分TPS5.4824万RNVR的模拟结果讨论

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099748/tps54824-simulation-result-descussion-for-part-tps54824rnvr

部件号:TPS5.4824万

您好先生/先生

我们希望运行DC-DC转换器 TPS5.4824万RNVR的交流模拟(相位和增益裕度)。我们在TI的Pscipe上进行了设计。

我们在输出上添加了电压DB幅度和电压相位幅值的探针,以获得相位和增益裕度。 因此,这是获取波德图的正确方法吗?因为我们得到了4个图形,并且相位裕度太高。 所有其他图形的含义是什么,相位裕度可以如此高,模拟方式是否正确。 请恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    Yitzhak 现在已经不在办公室了,我把它分配给了Luis,他会研究这个,  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Prabhjot,

    您是否按照以下 常见问题解答中PDF所示的步骤生成了您的波德图: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/103.1413万/faq-generating-stability-plots-using-pspice-for-ti ? 这说明了如何使用TI的PSPICE生成波德图。

    确保 将输出选择为dB,您可能会在同一图形中绘制dB (黄色/蓝色)和非dB (红色/绿色线)结果。 该图与我在默认模拟值下使用非dB值模拟的图类似。

    请告诉我,通过我发送的链接,您是否能够在访问PDF后获得一个好的图表。

    此致,

    Luis Hernandez Salomon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Luis

    我们遵循了您共享的文档,但出现错误。 请查看。

    随附设计参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Prabhjot,

    您是否拥有最新的PSPICE模型? 如果您使用 TPS5.4824万产品页面中的AVG模型和修改后的值,您是否仍会看到相同的问题?

    您是否还可以共享您的模拟文件?

    运行产品页面中的PSPICE AVG模型时,我运行了AC模拟,没有出现任何问题。

    此致,

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Luis  

    我只从TI网站上获取AVG模型。 我正在共享模拟文件,供您参考。

    e2e.ti.com/.../TPS5.4824万_5F00_AVG.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Prabjot,  

    根据指南中的步骤,我可以模拟您的仿真文件,没有任何问题。 确保更新所有组件库。

    我将附上模拟图片以供参考:

    您是否可以尝试再次重复相同的步骤并查看是否正常工作? 如果不是,则可能是您的PSPICE软件本身存在问题。

    此致,

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis  

    感谢您的回复

    您可以知道,我们如何在单个图解上合并这两个相位和增益裕度图,并获取增益和相位裕度值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Prabhjot,

    您可以通过调整探头并选择"Dual Y axes (双Y轴)"进行合并。

    以下是如何找到它的图片:

    然后选择以下选项:

    现在选择了它,模拟就可以运行,两个都将绘制在同一个图形上。 为了查看相位增益的值,您可以选择切换光标按钮。 这显示在下图的红色框中:

    我希望这有所帮助!  

    此致,

    Luis Hernandez Salomon