This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5171万EVM:关于BQ2.5171万- STAT

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100817/bq25171evm-about-bq25171--stat

部件号:BQ2.5171万EVM
主题中讨论的其他部件:BQ2.5171万-Q1

我已根据应用手册BQ2.5171万-Q1快速入门指南第3页上的镍氢可充电电池电路构建了一个开发板,STAT1和STAT2显示了如下所示的波形。
在这种情况下,当STAT1和STAT2都为高时,我是否应该将此状态解释为"充电完成"?
或者,我是否应该将其解释为由于STAT1曾经被驱动到低侧而发生某种错误?
提前感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为,当STAT 2较高时,STAT1短暂降低的时间点是发生可恢复故障(类似于VINOVP或TS条件)。 此故障会迅速恢复,然后STAT1和STAT2都会进入高位,这应表示充电完成。

    此致,

    杰克逊