This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:关于BQ40Z80的PEC功能的使用

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100555/bq40z80-about-the-use-of-pec-function-of-bq40z80

部件号:BQ40Z80

TI的专家您好,

当我测试BQ40Z80的CRC检查功能时,我使用逻辑分析器读取数据,发现HPE寄存器打开且HPE寄存器关闭时,读取数据与CRC检查相同。 单独读取SOC数据(如图所示),同时读取温度,发现存在PEC检查代码。
是因为BQ40Z80在默认情况下已打开吗? 或其他原因? 或者我读错了吗?
请帮帮我,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张先生,您好!

    读取数据时,PEC始终启用,您所参考的设置是指仪表处于主模式时的设置,它会启动通信。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Wyatt,

    感谢您的回答。

    根据您的说法,BQ40Z80默认启用了PEC功能,所以我不需要启用任何寄存器?

    如果电池的bq40z80是从电池,客户的设备是主电池,并且客户的设备在读取电池bq40z80的数据时需要使用PEC (CRC)功能,则电池bq40z80是否需要将HPE设置为1? (HPE变红,请参见上图)

    如果有更多关于BQ40Z80 PEC功能的信息,请告诉我,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张先生,您好!

    是的,没错,CPE和HPE位仅用于量规中的广播,您可以阅读TRM部分5.11 充电控制SMBus广播中的说明。

    如果不使用量规进行广播,则无需修改任何HPE或CPE位。

    此致,

    Wyatt Keller