This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050:TI的PSpice无法使用REF5050模拟-5V

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099300/ref5050-pspice-for-ti-cannot-simulate--5v-using-ref5050

部件号:REF5050
主题中讨论的其他部件:REF5010

我是电源设计方面的新手。 我需要在图1中的电路中使用双电源。
我需要电压参考电压+-5V,因为我想要低于4uV的噪声和高精度电压源。

因此,我按照“使用电压参考设计的提示和技巧”手册(图2)来模拟电路。

但是我使用了TI的PSpice来模拟电路,发现我无法模拟-5V的电压,我做了什么错?

图1.

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我将检查并确认。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    SPICE模型中存在一些收敛问题。 请尝试以下示意图-  

    • 将一个20V电源更换为两个10V串联电源。  
    •  当VIN直接连接到GND端子时,原理图未收敛。 因此,增加100u欧姆电阻。 它将开始工作。  

    我用下面的电路模拟了REF5010。

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢~顺便说一句,我不需要在物理电路设计中添加0.0001 欧姆电阻器和串联电压,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要。您不需要在物理电路中添加0.0001 欧姆电阻。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我添加了一个问题,我模拟的电压失真,参考电压有明显的压降,是因为电路需要的电流比REF5050所能提供的电流多?还是我错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这个原理图 与我分享的不同。 请您复制我分享的原理图并进行模拟。  

    此致

    Trailokya