This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:TS浮动

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100543/bq27z561-ts-floating

部件号:BQ27Z561

尊敬的专家:

客户发现当TS引脚浮动时,温度报告约为-63度或约为+360度。  

如果外部NTC不存在,TS针脚应上升至1.8V,BQ561应报告固定温度。 -63度可以解释。 但为什么它有时会报告大约360度?

如果TS处于浮动状态,BQ561内部的机制是什么?

如果TS对地短路,BQ561内部的机构是什么?

客户希望获得理论解释,然后他们可以为其产品添加保护代码,并帮助他们轻松识别问题。

感谢您的理解  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    建议的TS引脚范围为0至1.8V,因此没有浮动引脚的特性数据。

    如果没有NTC,则客户应将仪表设置为使用内部温度传感器。 请参阅TRM 2.4 3温度配置

    这是报告合理温度读数并忽略外部NTC的正确方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,

    您可以参考我们的数据表中的以下图片。 当NTC不存在时,TS引脚实际上会随内部电阻器向上拉至1.8V。 因此,它应该是给定的温度,而不是跳值,对吗?

    客户在外部有外部NTC。 这是批量生产期间的故障情况。 他们希望了解我们的内部理论,以帮助识别大规模生产中的各种故障。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    ADC多路复用器提供到外部引脚BAT,BAT_SNS,TS,内部温度传感器,内部参考电压,内部1.8 V调节器和VSS接地参考输入的可选连接。 此外,多路复用器可以独立地将TS输入连接到内部热敏电阻偏置电路,并使用户能够将多路复用器输入短路,以用于测试和校准目的。

    确定批量生产过程中的故障情况

    1.确保开机后等待几秒钟

    2.读取温度并与接近室温的范围进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,

    1.确保开机后等待几秒钟

    Ryan:是的,他们已经等了10秒,然后在通电后才读取温度。

    2.读取温度并与接近室温的范围进行比较。

    Ryan:是的,我已经向他们推荐了。 但在大规模生产过程中,他们希望根据温度数据自动判断可能出现的硬件问题,以提高生产效率。  

     我并不是很关注您对ADC多路复用器的看法。 当主机发送温度命令时, ADC多路复用器应切换到TS以获取外部温度数据。 它不应该随机地切换到其他点,对吗?  

    当外部NTC不存在时,他们真的想要了解我们的内部机制,以提高他们的生产效率。  

    感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    是的,我同意当客户等待仪表获取多个读数时,多路复用器没有影响。

    根据已知信息,该值不应跳转。 它是一个简单的电阻分压器。 客户是否检查了通信错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,

    谢谢。 我会让客户进一步检查。