This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:未正确读取TPS546D24A的电流值

Guru**** 2526900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100821/tps546d24a-the-current-value-of-tps546d24a-is-not-read-correctly

部件号:TPS546D24A

您好,

我 读出0x8C的值 是0xada9,但 测得的电流是8.15A。      0xada9 计算值为-0.292A。

请告诉我我我的配置错误,否则?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    首先,您能否用您的姓名和公司名称更新您的个人资料,而不是?? ? 和???? 为了通过德州仪器(TI)的工程师到工程师论坛获得支持。  

    其次,TPS546D24A使用低压侧(SW至PGND) MOSFET中的电流感应平均开关电流。  为此,在每个开关循环的峰值和谷值处测量从PGND到SW的压降,并对这两个值求平均开关电流的平均值。  为了准确,电流感应需要:

    1)每个SW脉冲上具有相同工作周期的稳定电流回路切换。  如果电流回路增益过高,TPS546D24A可以在次谐波不稳定情况下工作,这会对电流感应测量产生负面影响。

    2)稳定电压回路切换。  不稳定的电压环路切换会在输出电压中产生振荡,这会由于样品混叠和平均而对电流感应精度产生负面影响。

    3) AGND = PGND。  由于低压侧电流感应中涉及极低的电压,电流感应电压约为500μV μ A/A,电流感应精度取决于AGND针脚与PGND的正确连接。  必须将AGND连接到IC下面的暴露垫(散热垫)上的PGND,且AGND针脚与使用IC安装到的表面层的暴露垫之间的最小0.12 mm 宽迹线。

    通过其他引脚添加通孔,内部接地平面连接,网络分离电阻器甚至表面PBC轨迹可能会在AGND和PGND之间增加额外的噪声,尤其是在电流感应测量的关键点期间,并对电流感应精度产生负面影响。

    4)正确绕过BP1V5至DRTN而非AGND。  DRTN内部连接到AGND,但绕过BP1V5到AGND会将来自数字核心的高频,高电流噪声引入AGND电路,这会对电流感应精度产生负面影响。

    5) IOUT_CAL_Gain和IOUT_CAL_OFFSET是用于调整报告的电流感应的PMBus命令。  如果更改了默认值1.0 和0A, 则会对报告电流的准确性产生负面影响。

    6) telemetry_config是一个PMBus命令,用于在TPS546D24A中配置遥测系统。  可以禁用READ_IOUT遥测。  如果在遥测配置中禁用了READ_IOUT,READ_IOUT将继续报告最后测得的电流值,可能为- 0.292A

    7)不当或错误地将PVIN旁路至PGND会导致低侧FET打开后出现高SW噪声,这会将噪声引入峰值电流测量并导致读取_IOUT值不准确。  TI建议在设计规则允许的情况下,将2.2 - 10nF 0402或更小的电容器放在靠近PVIN和PGND (暴露板)端子的位置时,将PVIN旁路到PGND。  经验表明,在PCB背面的PVIN针脚正下方,PVIN上的裸露电极片通孔和通孔之间,根据设计规则将其放置在靠近PVIN针脚的位置通常是最有效的。  建议使用额外的PVIN至PGND陶瓷旁路电容,以将输入交流波纹限制为小于250mV,布局旨在最小化PVIN和PGND之间的寄生电感。

    8)未能使用10μs Ω 滤波器和最小1.0μF Ω 陶瓷电容器过滤Avin引脚的功率输入,尤其是当Avin与PVIN或VDD5共用一个公共输入时,也会给电流感应电路带来噪音,并对其精度产生负面影响。

    9)在多相堆叠系统中,从相位= FFh以外的某个相读取READ_IOUT将报告单相电流,而不是总输出电流,这可能会对READ_IOUT电流感应的准确性产生负面影响。

    也许您可以分享您的原理图,配置(输入,输出,切换频率,补偿配置, 等)和任何可能已更改的PMBus命令,我可以提供更有针对性的帮助。