This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:IEC6.2368万-3

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100743/tps2561-iec62368-3

部件号:TPS2561

我设计的机顶盒具有USB端口

TPS2561设计用于USB和IEC6.2386万-1认证。(US-3.7138万-UL)

但TPS2561没有输入过电压锁定(或钳位)功能。

如何通过TPS2561获得IEC6.2386万-1证书?

TPS2561是否不再适用于新设计?

 

这是我看到的关于过压锁定(或钳位)-  slvafb0的TI文档

最近,IEC6.2368万-3通过通信电缆和端口传输直流电源的安全问题
。 此标准要求在PSE中的单个故障条件下使用固定的单输出
电压,PSE的输出不应超过额定输出电压的130 %。

在实践中,这意味着如果上游电压调节器出现故障,并对USB电源施加更高的电压
开关,输出不得超过6.5 V。大多数传统USB电源开关的额定电压为5 V,带绝对电压
最大额定电压在6 V范围内。如果上游故障对USB开关施加12 V电压,则很可能
出现故障,并且无法保证它不会发生短时间故障,从而将12 V应用到输出端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    IEC6.2368万认证正在进行中  

    正确。 它不包括输入的OVP保护。 也不能超过VOUT的绝对值。  

    没有该功能的路线图。

    如果您有任何其他问题,请随时与我联系。

    如果您认为已解决,请帮助单击'Issue is resolved button'(问题已解决按钮)。

    谢谢。