This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842:UC2842网关驱动器问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2842, UC2706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100151/uc2842-uc2842-gate-drive-issue

部件号:UC2842
Thread: UC2706中讨论的其他部件

大家好,

e2e.ti.com/.../2860.Doc2.pdf

我已使用UC2842和UC2706设计了250V @ 0.7A直流推挽式转换器。 我的转换器的输入电压为22V至35V。 我已使用Unitrode refference设计实施了设计,我已将其随此查询附上。

我的变频器工作正常,只能在外部冷却条件下提供所需的输出。 如果没有外部冷却,PWM控制器(UC2842)在运行5分钟内达到100度以上,原因可能是什么? UC2842能否处理更大的驱动电流? 我没有从Unitrode参考设计中获得电路的一部分的操作,它以红色突出显示。(在附件中) 请告诉我此电路如何帮助UC2842高电流操作。

注:在我的电路中,我没有实施突出显示的电路。

谢谢,此致,

Karthik Venkateshiah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我稍后会作答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    感谢您的关注,我们将等待您的回复。

    此致,

    Karthik Venkateshiah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    附件是您的原理图吗? 如果不是,请上传。 此外,热问题可能由最大电源电压引起。 VCC引脚的最大值为30V。 驱动器引脚可以输出1A峰值电流。 我不认为这是根本原因。

    此致

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    e2e.ti.com/.../SCH-_2800_1_2900_.pdf</s>2900

    初始VCC为18V,然后在12V下持续运行。 我附上我的示意图以供参考。 请告诉我为什么在UC2842的栅极驱动中增加了一个发射器随动电路。

    谢谢,此致,

    Karthik kV  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    修正了我之前的重放。 不是发射器随动件,为什么在UC2842的栅极驱动器上添加额外的晶体管网络。 我在上一个附件中强调的那一部分。

    谢谢,此致,

    Karthik kV  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉,我也不知道您的高光电路的功能。