This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:如何在Webench报告中确定占空比

Guru**** 2347060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A, TPS543C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092988/tps543c20a-how-the-duty-is-determined-in-webench-report

部件号:TPS543C20A
主题中讨论的其他部件: TPS543C20

大家好,

运行TPS543C20A Webench仿真时,我有两个问题。 基本工作条件如下所示,我还随附了Webench报告。

VinMin = 10.8V
VinMax = 13.2V
输出电压= 0.85V
输出电压= 0.85V
输出= 40.0A

FSW = 500kHz

1.报告中如何确定占空比? Ta = 25°C,Ta = 55°C时运行。 而Duty则分别是7.182 % 和7.301 %。 我预计该负载为6.44~7.87 % (0.85V/13.2V~0.85V/10.8V)。

2.为什么两份报告中的职责不同-设置的唯一差异是Ta 25°C与55°C。

3.我基本上希望了解TPS543C20的 Tj性能以及输出电压和输出电压的变化(非A版本)。 您希望Tj与TPS543C20A模拟结果相同或相似吗?

e2e.ti.com/.../WBDesign58_5F00_1.pdfe2e.ti.com/.../WBDesign58_5F00_2.pdf

谢谢!