This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122未达到最大预期输出。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5122EVM-2PH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099830/lm5122-lm5122-not-reaching-the-maximum-expected-output

部件号:LM5122

我正在设计此升压转换器,以提供100V的输出电压,电流为25至30A。 尝试在LTSPICE上模拟电流时,输出未达到输出处的最大预期电压。 我希望有人能为我查看设计,以确保我的计算正确无误。 查看我正在尝试设计和模拟的电路的屏幕截图。

模拟结果。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincent:

    感谢您使用E2E论坛,请问您的设计规格,如Vin (最小值,最大值和典型值),Vout,Iout和FSW。

    巴西,

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haroon,您好!

    这是我的设计规范。

    VIN_MIN = 9V

    VIN_NOR = 14

    VIN_Max= 20

    输出电压= 100V

    输出= 20A

    FSW = 150kHz

    LM5122能否产生高达2千瓦的功率?

    此致,

    文森特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincent:

    对于这么高的功率,我建议使用多相LM5122,单个LM5122不能处理这么大的功率。

    巴西,

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haroon,您好!

    感谢您回复我。 数据表中没有关于如何在多相位中连接的信息。 我想知道是否有任何评估板显示如何在多相连接,以便我能够实现此输出。

    此致,

    伊肯纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincent:

    实际上,在第30页的数据表中,您可以看到双相交错升压配置。 此外,此链接还可帮助您解释设备在双相模式 https://training.ti.com/node/113.3033万下的工作方式 

    对于EVM,我们有LM5122EVM-2PH https://www.ti.com/tool/LM5122EVM-2PH ,您可以在其中找到所需的所有信息。 如果您有任何疑问,请告诉我。

    巴西,

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Haroon。