This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2824万A:用于波德图解分析的注入信号幅值

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100781/tps62824a-injected-signal-amplitude-for-bode-plot-analysis

部件号:TPS6.2824万A
主题: TPS6.213万中讨论的其他部件

您好,

我想知道TPS6.2824万A电源电路的波德图解分析所需的注入信号振幅有多大。 应用程序注释“如何测量DCS-ControlTm设备的控制回路”(SLVA465A)在第3页上说,“对于图3,C1或C2处的最大信号电压为2 mVrms。” 我知道这是TPS6.213万的一个示例,但您是否也建议TPS6.2824万A电路使用2 mVrms?

此致,
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    最好保持交流信号幅值低,这样就不会有较大的信号效果。 我建议将其保持在2mVRMS以下。 如果您看到测量值太吵,则可以再增加 一些注入的信号。

    此致,

    瓦伦