你(们)好
I设计的板,带有TPS25.9472万A。 我放置了其中两个,并制作了ORing应用程序(零件压力不超过13,8V)。 我在测试过程中遇到了不同的问题,电子保险丝无法正常工作。
第1个PCB:
1)电子保险丝以某种方式偏移启用阈值:启用电压为1.7伏时打开,电压为1.6伏时关闭。
2)电流保险丝根本不接通(即使启用电压等于2.3V)-电源的电流为0。
第2个印刷电路板:
1)电子保险丝始终打开,但输出和输入之间的压降为0.7V。
2) 当电子保险丝通电时,它会从电源消耗最大电流,并且会变热。 电流保险丝的输入和输出之间的压降非常大。 在每个输入电压下(启用无需达到1.2V)
第3个PCB:
1)当电子保险丝打开时(启用时正常启动,达到1.2V),它会从电源消耗最大电流,并且会变热。 电流保险丝的输入和输出之间的压降非常大。
2)当电子保险丝通电时,它会从电源消耗最大电流,并且会变热。 与上面的示例相同,但这次它以每个输入电压开始。
我的测试没有超过任何限制。 当输入电压和输出电流处于所需限值时,测试应检查行为是否正确。
仅在第3个印刷电路板上一起测试电子保险丝(两个输入端均存在电压)。 第1和第2 PCB上的电子保险丝单独测试(在Sam时间仅测试1个输入电压)
我可以分享我的原理图和布局,但我想通过私人信息来分享。
此致,
Tomasz