This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5947万:电熔器停止正常工作

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100451/tps25947-e-fuse-stops-working-properly

部件号:TPS2.5947万

你(们)好

I设计的板,带有TPS25.9472万A。 我放置了其中两个,并制作了ORing应用程序(零件压力不超过13,8V)。 我在测试过程中遇到了不同的问题,电子保险丝无法正常工作。  

第1个PCB:

1)电子保险丝以某种方式偏移启用阈值:启用电压为1.7伏时打开,电压为1.6伏时关闭。

2)电流保险丝根本不接通(即使启用电压等于2.3V)-电源的电流为0。  

第2个印刷电路板:

1)电子保险丝始终打开,但输出和输入之间的压降为0.7V。

2) 当电子保险丝通电时,它会从电源消耗最大电流,并且会变热。  电流保险丝的输入和输出之间的压降非常大。 在每个输入电压下(启用无需达到1.2V)

第3个PCB:

1)当电子保险丝打开时(启用时正常启动,达到1.2V),它会从电源消耗最大电流,并且会变热。 电流保险丝的输入和输出之间的压降非常大。

2)当电子保险丝通电时,它会从电源消耗最大电流,并且会变热。 与上面的示例相同,但这次它以每个输入电压开始。

我的测试没有超过任何限制。 当输入电压和输出电流处于所需限值时,测试应检查行为是否正确。

仅在第3个印刷电路板上一起测试电子保险丝(两个输入端均存在电压)。 第1和第2 PCB上的电子保险丝单独测试(在Sam时间仅测试1个输入电压)

我可以分享我的原理图和布局,但我想通过私人信息来分享。

此致,
Tomasz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomasz,

    感谢您的联系! 我明天就回来讨论这个问题。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomasz,

    我已向您发送使用私人消息的友谊请求。

    此致

    Kunal Goel