This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8.2085万:开关电流限制

Guru**** 1815690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100489/tps82085-switch-current-limit

部件号:TPS8.2085万
主题中讨论的其他部件:TPS8.2084万

您好,先生,

我们可以知道为什么不同的开关电流限制,RDS-ON是相同的?  是否相同的晶片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tommy:

    TPS8.2084万和TPS8.2085万基本上是相同的器件。  唯一的区别是 在生产过程中,电流限制的编程方式不同,因为一个是2A设备,另一个是3A设备。

    此致,

    瓦伦