This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.54万:不带I2C的功率定序

Guru**** 2550740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100174/tps65400-power-sequencing-without-i2c

部件号:TPS6.54万

您好,

我想在没有I2C配置的情况下将TPS6.54万用于FPGA电源,我 有以下疑问。

由于FPGA的电源需要排序,我正在通过电阻分配器配置提供之前的通道输出来启用它们,但我的第一个输出输出输出之一是1V,这不足以启用。 是否可以通过电阻器将EN1连接到Vin 除法器,然后我将使用VDD作为下一个通道,然后使用相应的输出来获得定序。

2.因为我 不使用I2C, 我应该通过电容器将SS引脚连接到地,还是还需要上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1.这是通过分禾器连接到VIN的正常方式,但要注意分禾器比率,以确保其不超过ABS值。 您可以提供输入电压范围,我们可以帮助您查看。

    2.建议添加电容器以实现软启动功能,这可以减少过冲和以前的电源轨提供的瞬态电流。 ISS=5uA。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,

    感谢您的回复,

    TPS6.54万的输入范围仅为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题,您可以计算并确保分禾器比率可以触发EN-ON。

    Shuai