This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404EVAL:低强度级别LED闪烁第2部分

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3404, LM3404FSTDIMEV, LM3402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095943/lm3404eval-led-flickering-at-low-intensity-levels-part-2

部件号:LM3404EVAL
本线程中讨论的其它部件:LM3404LM3404FSTDIMEVLM3402

下面的原理图与原始接线柱中的原理图相同。  我知道,在查看此相关问题时,原始帖子是可见的。   

如上一篇文章中所述,我们使用一个AM26LS32的输出驱动多个LM3404驱动器。  AM26LS 32负载过重,无法产生能够充分打开LM3404的输出信号,从而无法以较低强度级别打开LED。  在较高的强度级别,较长的PWM脉冲宽度时,LED将会亮起。  我猜是,但我认为是多个外部MOSFET的输入电容加载了AM26LS32。   

通过使用额外的MOSFET驱动所有DIM引脚,即驱动外部MOSFET (在上图右侧),我们能够防止AM26LS32负载下降。  以前没有工作的所有较低强度级别现在都工作了。  现在,所有15种不同的强度级别都能正常工作,我们能够获得2.5万 对1的对比度。   

但是,我们在较低强度处仍有闪烁。  我们的PWM基本频率范围为200至250 Hz。  我们尝试改变基本频率,认为60 Hz的倍数可能是问题所在。  我们使用函数发生器进行精确控制。  但当我们认为我们有一个无闪烁频率时,比如230 Hz,第二天闪烁会恢复,另一个频率似乎无闪烁。  

问题:

1. 你对如何消除闪烁有什么想法吗?  我们尝试了多个电源。

2.我们没有与外部MOSFET栅极串联的电阻器。  TI评估板LM3404FSTDIMEV使用1欧姆电阻器。  您认为我们是否应该在外部MOSFET栅极上添加串联电阻器?您如何计算电阻值?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gregory:

    请尝试降低Ron以提高切换频率。 我认为这会有帮助。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin,感谢您的回复。

    我们按照您的建议提高了切换频率。  这有助于解决闪烁问题,但并未完全消除。  我们遇到了开关频率提高时输出电压降低的问题。  通过36伏输入,当我们为6个LED绿色LED串供电时,输出电压被削减。  我们将6个LED串并联分成两串3个系列LED。  这消除了输出电压问题,但在低强度水平下仍有一些轻微闪烁。  在使用序列并行字符串时,我们是否需要了解任何问题?

    问题:

    1.我们的PWM频率250 Hz比切换频率低几个数量级,但仍有轻微闪烁。  您是否有任何您认为可能有助于我们解决闪烁的其他建议?

    2. 请见上文问题2。  LM 3404评估板上外部MOSFET栅极上的1欧姆电阻器是否用于限制外部MOSFET的浪涌,或者是否有其他用途?

    感谢你能抽出时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们负责这一问题的专家目前正在庆祝中国国庆节,他们将在下周作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gregory:

    由于LM3403使用DIM打开/关闭内部FET以实现PWM调光,因此大电感器的大小高达192uH,即使FET也关闭,仍有小的连续电流流经LED。 请减小电感器并重试。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晚上好。

    在尺寸引脚上,您指的是LM3404的引脚3还是上面示意图右侧的"灯暗"?  从您的回答中,我相信您所说的是LM3404的引脚3。  如图所示,我们将销钉固定在较高的位置。  

    我们试用了AN-1839 LM3402/LM3404评估3404评估板,并使用了原评估板33uH线圈和192uH线圈,但仍有随机闪烁。

    我不断询问1839评估板上与外部MOSFET串联的1欧姆电阻器。  这是必要的。  它的用途是什么?我们应该将它添加到我们的电路中吗? 见上文问题2。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gregory:

    电阻器不是必需的,它用于调整外部MOSFET的上升/下降时间。 理论上,如果没有此电阻,上升/下降时间是最短的。

    罗宾