This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:脉冲宽度和VFB

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099814/uc3843-pulse-width-and-vfb

部件号:UC3843

您好,

我的客户希望确认脉冲宽度"D"随VFB的变化而变化。 两者之间是否有任何相关的方程式?

提前感谢您的参与。

此致,
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maynard,

    脉冲宽度"D"由COMP电压和ISENSE引脚电压确定。   

    D和VFB之间没有相对等式。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Teng,

    客户想要了解  电压与D脉冲宽度之间的关系。 是否有任何图表 或方程式显示这两者之间的关系?

    谢谢你。

    此致,
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maynard,

    没有显示COMP和D之间关系的图形或方程式,每个电源应用和规格都不同。

    在下图中,内部二极管的正向电压为VFD,因此PWM比较器的反向输入为(VCOMP -2*VFD)/3,

    当Isense引脚电压V_ISENSE达到 (VCOMP -2*VFD )/3时,它将关闭PWM输出。

    此致,