This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP2.0515万D:并行

Guru**** 2594880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100263/dcp020515d-parallel

部件号:DCP2.0515万D

您好,

你好。  

客户正在使用此设备,输入05个双输出+/- 15V。 他们希望将其并行连接,但是在数据表中指出,单输出电压设备是可能的。

是否有任何方法可以并行连接双输出端? 请提供建议。 非常感谢。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    我想不出此配置不起作用的任何原因。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    你好。 请参阅下面我们的客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    双输出设备有三个输出信号,+15-15和接地输出。

    你发给我的图表中有正负的并行输出。 场地怎么样? 我不确定是否可以使用零阻抗连接两个接地。 是否可以在不产生高循环电流的情况下连接它们?

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    理论上,它应该起作用。 您只需在两台设备上将变压器的中心分接头连接在一起。 数据表中没有任何内容会让您无法实现。

    只需确保在工作台上验证它是否工作正常。

    谢谢!

    Andrew