This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.12万:PGOOD上的最大电压(如果VCC = 0V)

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100260/tps51200-maximum-voltage-on-pgood-if-vcc-0v

部件号:TPS5.12万

您好,

请您确认,当所有其它引脚都为0V时,在PGOOD引脚上提供电压(通过上拉的3.3V电压)不是问题吗?

基本上,我在PGOOD上的上拉电压与其他引脚相比处于不同的电压域上,并且比其他引脚的电压增加。

然后PGOOD引脚在部件通电之前看到电压。

简化功能方框图仅在引脚9上显示FET,但我想确认,在引脚9上提供电压不是可靠性问题。

同时确保该引脚上没有夹紧二极管。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luc,

    您的上拉阻力的值是多少? 向该针脚提供外部电压应该不是问题-一旦提供了3.3VIN,启动波形应与图19和20中的波形相似。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻为10Kohm。

    您是否仍然认为它不会影响零件的可靠性?

    谢谢!

    润滑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luc,


    这不应影响零件的可靠性。 PGOOD引脚上的电压不会影响引脚的操作,仅影响部件未强制电压过低时引脚的电压。 此引脚不必连接到设备的任何其他输入电压,也不必为其提供特定定时的电压。 请记住,输出是漏极开路,而不是推拉式,此引脚上的最大电压为6.5V。


    谢谢!

    Kadeem