This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ]降低蓄电池充电电压需要考虑哪些因素?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100659/faq-what-considerations-are-needed-to-de-rate-the-battery-charge-voltage

主题中讨论的其他部件:GPCCHEM

某些应用需要降低充电电压,其中一个原因可能是延长电池的使用寿命。

降低充电电压通常会导致健康状态(SOH)计算和完成学习周期出现一些差异。

要成功完成学习周期,必须90 % 根据化学ID的范围更改放电深度(DoD)。 学习周期必须始终在蓄电池规格的完整范围内完成,该范围与GPCCHEM化学ID匹配过程中使用的范围相同。

学习周期完成后,可以调节放电终端和充电终端电压。 调整后,应执行另一个完全充电和放电循环。 第二个周期的原因是更新DOD AT END of Charge (EOC)(剂量结束时的剂量)值。 EOC的DoD是仪表用于计算放电期间充电状态(SoC)计算的起始点,因为仪表报告80 % SoC处于“满电”且充电电压降低是不正确的。

SOH的计算使用设计容量和使用当前温度和负载计算的理想计算的完全充电容量(FCC)值。 公式为SOH = SOH_FCC/Design_Capacity。 由于仪表使用预设的设计容量,这可能会导致SOH计算中出现一些初始错误,因为首次部署时,每个电池的完全充电值不相同。 新的BQ40Z50-R4实施了一项新的SOH功能,该功能可学习特定电池的最大FCC,从而为每个电池组的使用寿命提供更准确的SOH结果。

如果使用较旧的固件版本,主机通常会将报告的初始SOH调整为100 % ,因为当充电电压降额时,SOH_FCC也会降低,这将导致最初报告的SOH有时低于100 %。

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码