Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:EV2400
在为Impedance Track量表查找正确的化学ID时 ,应使用GPCCHEM工具。 此工具可帮助找到与电池最匹配的化学ID。 化学ID包含用于测量的基线断路电压(OCV)与放电深度(DoD)表。 它还包含RB表(在 SLUA450中解释了RB表)和Ra表,后者在学习周期中得到更新。
关于化学ID的常见误解:
- 如果化学ID具有相同的容量,您可以将其用于您的电池–化学ID的容量无关紧要,最重要的匹配是OCV与DoD表。
- 您可以上传不带EV2400的化学ID–由于数据是专有数据,因此需要使用EV2400来上传化学ID。
- 化学ID对于测量并不重要–OCV与DoD表以及其他信息对于测量非常重要。
要点2注释:
只需一台EV2400即可为生产中使用的量表创建黄金映像。 然后,可以使用其他方法对包含化学ID信息的SREC,BQ.FS,DF.FS或GM.FS文件进行编程。
电源培训小程序码