This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:施加负载时,输出低电压

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102980/lm2679-when-a-load-is-applied-a-low-voltage-is-output

部件号:LM2679
我制作了一个将24V输入转换为12V/5A的电路并对其进行了测试。 
但是,当施加负载时,输出电压降至4V。
我的电路有什么问题?

下面是我制造的电路,我参考随附的PDF设计了电路。 



e2e.ti.com/.../lm2679_5F00_12.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    似乎存在重复的线程,因此此问题,我将继续处理此线程并关闭另一个线程。

    我建议检查的一件事是在操作过程中探测SW节点(电感器的左侧)以查看设备正在执行的操作。  

    从您之前的线程中,这听起来好像是在1A负载电流下发生的吗?

    您的主板是什么样子,您能否确认该部件已正确焊接到主板上。  

    如果部件未正确连接到PCB,则可能存在热瓶颈,这可能会影响设备操作。

    此致,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在试验电路板上建立了电路,向电源施加了输入电压,并测量了输出电压。 
    然后12伏输出良好,但当施加负载时,输出电压降至4伏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    评估部件的最佳方法是通过LM2679EVM。 您所使用的试验电路板连接 可能不是很理想,因为该部件没有焊接到电路板上以确保导线接触正常,并且在较高负载下,没有合适的方法使热量从包装中流出。  

    https://www.ti.com/tool/LM2679-5.0EVAL

    请提供设备在无负载和满载情况下的SW节点行为,以便我更好地了解您系统中发生的情况。  

    探测SW,VIN 和VOUT对于识别任何潜在问题最有帮助。

    此致,

    Jimmy