This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25.6301万:过热

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102239/ucc256301-overtemperature

部件号:UCC25.6301万
主题中讨论的其他部件: UCC25.6402万

大家好,

我的客户使用 UCC2.563万-1DDBR作为其设计的LLC转换器的控制器。 虽然转换器的输出与预期相同,但UCC2.563万-1DDBR的温度会迅速升高, 然后需要在约一分钟后,当IC的温度达到室温中的105C左右时停止转换器。  LLC转换器将400V (340至450V)转换为24V,并使用UCC25.6301万作为其控制器。 它们还具有一个将400V转换为12V的EVM。 他们测量了带载和空载两块板上IC的温度,其温度不断上升,在不到一分钟后达到105C后,他们将停止测试。  

这是预期的/常见的吗? 如果您需要更多信息,请告诉我。

我看到其他一些有关HV针脚和修改SS的e2e帖子,这是否也是下一步?

谢谢!  
Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    它可能会通过HV引脚触发Xcap放电功能,因此您可以将HV引脚连接更改为AC L/N (交流L/N)侧。

    如果客户不需要LLC控制器的Xcap放电功能,他们可以选择UCC25.6402万。

    UCC2.564万X是来自UCC2.563万X的下一代解决方案,UCC25.6402万没有Xcap dichargege函数,它已经在许多项目中大量生产。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua966

    亚当  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:  

    EVM在不到一分钟的时间内也将达到105度的原因是什么?

    谢谢!  

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我不相信UCC2564x有汽车级版本,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它们是否在EVM J1连接器上应用交流输入?

    我们没有UCC2.563万X和UCC2.564万X的汽车级版本,因此您的客户需要寻找其它控制器来支持汽车级要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:  

    我将把它脱机。谢谢。

    谢谢!  

    Delaney