This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6.1495万:低负载下的LM6.1495万操作模式

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100486/lm61495-lm61495-operation-mode-at-light-load

部件号:LM6.1495万

您好,

我目前正在从事一项硬件设计,其中包括一个降压转换器,用于将28VDC转换为10VDC。

该系统有两种负载类型:(i)启动负载,在前10秒期间约为5A@10V;以及(ii)额定负载,电流降至0.7A@10V

我计划使用LM6.1495万RPHR。

不过,我对于电脑控制器 在轻负荷下的运作模式,仍有一些理解上的问题

  • 在固定频率模式(FPWM)下,如果电感器电流未达到此"最小峰值电流",会发生什么情况?
    • 电脑控制器的行为如何?  
    • 数据表显示最小峰值电感器电流为1.8A (第7页)

 

  • 在自动模式和轻负载下,所需的切换频率低于200kHz的指定频率(在工作台上通过进行数学检查)?  
    • 电脑控制器的行为如何?
    • 指定的频率是否仅适用于FPWM模式?

 

谢谢!

巴西,

 

Valentin Rey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Valentin,

    对于两种负载条件,在两种模式(自动模式或FPWM模式)下输出调节都不会有任何问题。

    当它处于FPWM中时,开关频率在整个负载电流范围内保持恒定。

    在自动模式下,设备将体验频率降低/二极管仿真,这将降低调节输出电压所需的频率。 这可以提高效率。

    为了进一步说明 PFM (自动模式)和FPWM的详细信息,您可以观看随附的本培训视频(https://training.ti.com/introduction-buck-converters-understanding-mode-transitions)。

    此致,

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我正在与Valentin一起研究这个主题。

     首先感谢您的反馈;

    我们将添加两个使用LM6.1495万阻止的点 :

     我们 希望在轻负载条件下,在两个电压Vin_min=12V和Vin_max=32V下,以300 kHz的切换频率,在FPWM模式的PSpice下执行模拟 :

    • 使用Vin_max时,电感中的电流运行良好,且在CCM模式下正常。 (图像1和2)  
    • 但是,在Vin=Vin_min (电流的形状会发生变化,因此不会达到相同的峰值,这是正常的)的情况下,问题是电感中的电流不再以施加的频率工作,而是在250 kHz左右。 我还 μs了Ton_max约为9 μ A的电流峰值,这些峰值以一定的速率出现;(图像3和4)  

    此操作非常接近跌落,但我们的Toff大约为550 ns,比数据表中的Toff_min (70 ns)高得多

    因此,我们的问题是 :

    在FPWM模式下出现这种行为是正常的吗  ?如果在哪里可以找到LM6.1495万数据表上的说明?

    答 : 我尝试从我的计算机复制模拟的屏幕截图,但我无法复制,也许我可以通过其他方式将它们发送给您

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果可以,请将图像拖放到聊天框中,它会自动将其作为文件附加,供我在此处查看。 我想看看您的模拟结果。  

    但我同意在FPWM模式下,电感器电流形状不应改变,应在施加的300kHz时保持不变。  

    负载电流将直流移动电感器电流,但不应影响电感器的形状。

    此致,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    以下是模拟的屏幕截图。

    谢谢!  

    Nabil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nabil,

    我认为最好的做法是使用电感器回路检查EVM,以检查电感器电流并在FPWM中的不同轻负载条件下进行检查。  

    我希望在本周某个时候与您联系,提供更多有关 辍学情况下预期结果的详细信息。

    您能否提醒我您的申请条件是什么? 我可以在两种不同的负载条件下(700mA和5A)在12V输入|10V输出| 300kHz下进行测试,提供SW和电感器电流波形以显示设备操作。

    此致,

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:
    谢谢,我们订购了两个EVM,以便更好地了解两种模式FPWM和FPM。

    祝你度过美好的一天!

     Nabil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nabil,

    我已经被淹没了,无法做到这一点。 请期待收到我关于2022年5月20日(本周结束)之前提到的两个加载条件的结果的回复。 对此造成的不便,我们深表歉意。

    此致,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nabil,

    为了更接近您的应用,我对LM6.1495万EVM做了以下更改

    • 将底部反馈电阻更改为11kOhm,以在10V时进行调节
    • 将Rt (切换频率)电阻器更改为54kOhm,约300kHz
    • 将输出电感器更改为18uH (7443551181)我在实验室中使用的最接近的电感器。
    • 电流探头1A/V用于电感器电流。

    测试条件(VIN = 12V,VOUT = 10V,IOUT = 750mA (第一个图像) 5A (第二个图像),FSW =~300kHz),设置为FPWM (固定频率)。

    切换频率和电感器电流 具有相同的形状行为,该部件将输出电压调节至10V,即使VIN为12V。

    请注意,第二个图像的电感器电流波形具有4V偏移。  

    此致,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:  


    感谢您对我们的电路配置进行测试,我们非常感谢, 结果比Spice模拟要好得多,我们将在未来几天测试EVM上的自动模式。  

    再次感谢!  

    此致

    Nabil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nabil,

    不用客气。 模拟是检查零件功能的良好第一道。  

    但我始终建议从EVM获取经验数据,因为这些结果最接近您所需的应用。

    此致,

    Jimmy